This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200:温度范围内的逻辑输入变化

Guru**** 2514605 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872240/tps25200-logic-input-variation-over-temperature

器件型号:TPS25200

您好!

我们是否有任何有关逻辑输入阈值电平如何随温度变化的特性数据?

我有一位客户正在寻找利润率极低的设计、他们希望能够感受到这种变化。

谢谢!

此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alberto、

     您是指 EN 端子接通/关断阈值随温度的变化。 ?

    您能告诉我们为什么它很重要吗? 应用和系统要求是什么?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    您是正确的、他们正在寻找整个温度范围内的导通阈值变化。

    他们说、在某些系统中、它们可能由受温度影响的电压驱动、他们希望指定预期具有的裕度。

    谢谢!

    此致、

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alberto、

    我有数据。 阈值还取决于器件 Vin 工作电压。 您能告诉我这里的电源电压吗?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alberto、

    您能否确认工作电压?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    根据不同的变量、它为5V 或3.3V。

    此致、

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alberto、

    我们只有2.5V、5V 输入电压下的特性数据。

    对于2.5V、EN 上升阈值在0.76V (125°C)至0.86V (-40°C)之间变化

    对于5V、EN 上升阈值在1.45V (125°C)至1.4V (-40°C)之间变化

    希望这对您有所帮助!

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    非常感谢。

    您是否有与下降阈值相似的数据?

    谢谢您!

    此致、

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alberto、

    是的。 在这里...

    对于2.5V 输入电压、EN 下降阈值在0.72V (125°C)至0.66V (-40°C)之间变化

    对于5V 输入电压、EN 下降 阈值在1.2V (125°C)至1V (-40°C)之间变化

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    非常感谢您提供的信息!

    此致、

    Alberto