This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62130A:VOUT 和 LT 中的 TLV62130A 输出精度;VIN + 1V

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62130A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880027/tlv62130a-tlv62130a-output-accuracy-in-vout-vin-1v

器件型号:TLV62130A

大家好、团队、

我们可以看到在这种情况下 TLV62130A 的精度规格;VOUT > VIN + 1V。
在 VIN < VOUT < VIN + 1V 的情况下、精度可改变多少(%)? (例如、当设置 VOUT=3.3V 时、VIN < 4.3V 时精度的变化程度如何?)

此致、
Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iwata-san、

    在输入电压<输出电压+ 1V 的情况下、TLV62130A 可能会以100%占空比模式运行。  数据表第8.4.3节介绍了确切的边界。

    在100%占空比运行中、TLV62130A 未进行严格调节。  输出电压为 Vin - Iout *(Rdson + Rdc)、其中 Rdc 是电感串联电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    感谢您的支持。

    抱歉、我看不到100%占空比模式的确切边界条件。
    关于输入电压<输出电压+ 1V 的100%占空比模式、它是否与数据表的图21相矛盾?

    此致、
    Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在数据表的图21中、最低输入电压为4V。 无负载时、对应于3.3 / 4 = 82.5%占空比。  随着 VIN 降低到 Vout、该占空比将增加。  随着负载电流的增加、占空比也逐渐增加:

    D = Vout /(Vin - Iout *(Rdson + RDCL))

    因此、Vout = Vin - Iout *(RDSon + RDCL)时的输入电压和输出电流会产生100%占空比。  随着 Vin 减小和/或 Iout 进一步增大、占空比不能增大、因此输出电压将下降到稳压范围之外。  在该点之后,输出电压将只是输入电压减去电路中的 I*R 损耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    感谢您的支持。

    我想确认您的意见是指以下几点。

    当0.8V (1+R1/R2)/(输入电压-输出电流(RDSon + RDCL)< 1时、可调节输出电压、即输出电压= 0.8V (1+R1/R2)。
    然而、当0.8V (1+R1/R2)/(输入电压-输出电流(RDSon + RDCL)> 1时、器 件应在100%占空比模式下工作、即输出电压=输入电压-输出电流(RDSon + RDCL)。

    因此、100%占空比模式的一元条件主要取决于输出电流和电感器的 DCR。

    我的理解是否正确?

    此致、
    Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您回答正确。  如果您需要进一步的帮助、请告诉我。