This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050-Q1:LMR14050不支持5V 电源–第2部分

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889172/lmr14050-q1-5v-power-supply-with-lmr14050-doesn-t-work---part-2

器件型号:LMR14050-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR14050

此问题是重新运行。  我原来的5V 电源无法正常工作、我在这里质疑 E2E 上的原因。  我总结说、我已将 LMR14050重新扎好、并将其替换为一个新的。  新的仍然无法正常工作、但症状不同。  原理图如下所示:

VIN = 26.79V; VOUT = 0.0V; 悬空 EN 引脚上的 VEN = 2.5V; FREQ/SYNC 引脚上的 VFT = 9.2mV; 反馈引脚上的 VFB = 0.0V。  VEN 高于1.2V 阈值、看起来不错。  我不知道对 VFT 有什么期望、但我在我工作的姐妹多伏电源上得到2.0V 电压;0.0092V 似乎是错误的。  VFB 应为0.75V、此处显然是错误的。  一个想法: 当我第一次构建时、我无意中没有将 BOOT 引脚焊接到0.1uF 电容器上、或者将 RT 引脚焊接到 RT 电阻器上。  数据表注意不要将 RT 引脚接地或让其悬空。  我是这样做的、想知道这是否会破坏 LMR14050。  显然、未连接的引导电容器会使其无法工作、但似乎不会烧毁芯片。  有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以使用附加的。 我看到您使用交叉连接来连接线。 请使用 T 连接、以避免某些网络连接不正确。

    请使用小型软启动电容器,您需要等待很长时间才能构建 Vo。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../LMR14050-Hands-On.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Rod、

    您可以上传 PCB 布局进行检查吗?

    请断开负载器件并重新测试 LMR14050电路。

    RT/SYNC 引脚电压应约为0.5V、不能对地短路、悬空 RT 引脚不会损坏芯片。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Andy、

    供参考随附的布局图显示了两个输出电源的5V 一半。  另一半是采用 LMR14050的可切换3V、9V、12V 和15V 输出、并按设计工作。  布局图未显示交流输入和整流。 整流输入中有5400uF 大容量滤波器电容。  我尚未将负载连接到任何电源。  除了以某种方式对芯片进行抖动或油炸之外、我看不到导致5V 电路不输出5V 的任何东西。  

    PS  我刚刚注意到 SW 引脚和输出之间的9.2uH 电感器在图像中丢失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Daniel、

    输出连接块只允许电路输出与机箱安装的端子接线柱之间的电线连接。  我实际上有两个 LMR14050电源、一个5V 电源和一个可切换的3V、9V、12V 和15V 电源(正常工作)  如果我将它们混合在一起、那么所发生的所有情况就是输出转至错误的帖子。

    我使用56nF 软启动电容器计算出的 T-SS 为14msec、我认为这不是我的问题。  我可以让它保持通电几分钟、仍然获得0.0伏的输出。  我使用56nF 只是因为我有一组。

    我注意到您的实际原理图(和数据表)将 EN 引脚连接到 VIN、尽管数据表中说明 EN 引脚应保持悬空状态。  我在浮动 EN 引脚上测量2.5V 电压、该电压应该正常  但将 EN 连接到 VIN 是否可行??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Rod、

    请进行以下更改并测试电路是否正常工作:

    1.移动 Cin 15uF  

    2.将 Cin HF 56nF 更改为0.1uF 50V

    3.切断 CSS 接地线迹,通过跳线连接到左接地平面  

    4.打开输出0.47uH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Andy、 我有一些问题:

    我知道输入电容器与输入引脚的距离很重要、但这不会影响纹波和输出噪声、而不是完全关闭稳压器?  是否有过多的振铃振荡会导致我的问题?  15uF 是专门用于增加阻尼的电解电容器。  (可靠的消息来源告诉我、较大的输入电容器应该是电解电容器、而较大的电容器应该是陶瓷电容器、尽管所有这些都说 HF 电容器应该是陶瓷电容器。)

    对于 HF 输入电容器、56NF 和100nF 之间是否存在显著差异?

    我不理解软启动电容器的变化。  我认为这并不是关键。  具有较长薄接地连接的大电容器是否可能在几分钟内导致启动速度变慢???

    我无法移除0.47uH 电感器。  我有一个两级输出 LC 滤波器、因为有人告诉我高频振铃和噪声要好得多。  0.47电感器位于直接输出路径中; 如果我将其移除、则只有单级 LC 输出滤波器、并且我必须跳线开口以访问 VOUT。  我在这里错过了什么?

    BTW 对于在两级 LC 输出滤波器中的 FB 电阻器连接位置有疑问。  我找到了两个知识渊博的答案。  第二阶段后,有人肯定会说。  另一位代表说,第二阶段之后肯定不会这样说。  在审判之后,我与后者一起进行了审判----在第一阶段和第二阶段之间。

    衷心感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Rod、

    在 PCB 布局上、Cin 15uF 会使 RT 和 FB 的接地噪声很大、因此应按照我的建议放置、而不是纹波

    Cin_HF =56nF 是可以使用的、但在0603尺寸中、它的额定电压应该是50V 或更高。

    CSS=56nF 可以使用。

    移除0.47uH 是为了隔离负载、在调试转换器电路时可能会导致不稳定的工作情况、   

    对于电路设计而言、第一级后的感测输出非常简单、LMR14050更喜欢在第一级进行感测、因为它是内部补偿的。

    我提到过您使用3x1.8mF 输入电容、您能否仅使用一个1.8mF 电容进行调试? 您是否曾测量过输入电压启动波形? 斜升压转换率如何?

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    由于空间问题,我无法移动15uF 输入电容器--它 不能安装在盖板上的旋转开关下面。

    我没有输入波形、因为我还没有示波器。  但很难想象这会导致我的问题、因为姐妹的多伏电源使用相同的电源并且工作正常。

    FB 引脚上的电压不能超过0.0。  因此、我将尝试替换 LMR14050并祈祷!

    非常感谢您的帮助。  我将告诉您结果如何。