This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS92515HV-Q1:设计具有 EMI 滤波功能的驱动器,用于驱动高电流 LED

Guru**** 2812735 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP15004, TPS92692, TPS92691, LM3409, TPS92640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900334/webench-tools-tps92515hv-q1-designing-a-driver-with-emi-filtering-for-driving-high-current-leds

器件型号:TPS92515HV-Q1
主题中讨论的其他器件:PMP15004TPS92692TPS92691LM3409TPS92640

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

遗憾的是、Webench 工具不适用于此器件。  


我希望在具有 CISPR 25 5类噪声滤波 功能的电路中使用该器件、以驱动9个高功率 LED @ 2A  
LED 的 VF 范围:

正向电压

Vf 最小   值2.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0V

V VF 最大 值3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9V

v 总计    31.5|34.2|34.2|34.2V

它们是多芯片 LED、我知道我必须有4个单独的驱动器和2个设计

它们使用20ms 脉冲进行测试。  

我想使用 AVR (ATM328P) 来控制驱动程序并以不同的方式使 LED 闪烁  

我仍然是一名学生、并尝试通过令人惊叹的产品在行业中取得成就。  

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很难达到 CISPR 25 5级。  请查看 PMP15004。  此设计符合 CISPR 25 3级要求。  我在其周围放置了一个外壳、旁路了输入和输出、并通过我们的内部测试达到了 CISPR 25 5类。  您的输入电压必须更高、因为输出电压要高得多。  如果您的设计以100%占空比运行、则这将是一项困难的任务。  此外、脉冲的占空比是多少?  您的输入电压范围是多少?  信息越多、我们就越能提供帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压范围为汽车12V 直流、因此范围为 Vmin ~11V 至 Vmax~14Vdc   

    我对其他 IC 建议持开放态度、我需要最小的 CISPR 3类滤波、但越高越好。  

    每个 LED 都需要2A 电流。 理论选项包括:
    A)串联驱动它们并具有2A @ 31.5v (R)/34.2v (W、B、G)
    b)并行驱动它们、具有18A @ 3.5V (R)/ 3.8V (W、B、G)
    c)驱动它们串联并联3x3、具有6A @ 10.2v (R)/11.4V (W、B、G)

    我每天都在学习更多内容! 最近、我的生活变了、并致力于此项目! 您的时间永远不会浪费!  
    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    我将介绍用作升压转换器的 TPS92691或 TPS92692、电流为2A 时、可提供31.5V 或34.2V 的电压。  只要输入电压不能高于输出、可能是最佳路径。

    LM3409可在6A 时用作降压转换器、但我认为这不是可行的解决方案、因为输出电压可能高于输入电压。  此外、还需要考虑容差和温度、LED 不是固定的压降、它将在较低的温度下升高。

    TPS92640/641可在18A 处用作降压转换器、由于电流较高、此设计将更加困难。  如果是汽车级、则 TPS92640/641不是汽车级。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我   将给 TPS92692一个机会! 在我将自己的详细电路组合在一起之前、您是否有任何现成的滤波电路可供我现在使用?  

    我是否需要在输入电压中开启稳压器、以便将11V-14V 转换为稳定的12V 直流电压?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    如果您通读数据表、您将看到此部件旨在使用汽车电池运行、包括冷启动。  除了复杂性增加外、在该级别进行预调节不会给您带来任何好处。

    TPS92692 EVM 具有符合3类 CISPR 25要求的滤波功能、无需外壳。  您很可能需要一个外壳才能通过5类标准、尤其是在您的功率级别。  如果您看看一些 TIDA、它们具有可满足 CISPR 25 5类级别的滤波器。  请查看 TPS92682。  该器件具有 SPI 接口、因此需要通信。但是、电源设计是升压、升压到电池、因此应产生类似的 EMI 结果。  请注意、随着功率级别上升、基频滤波也必须上升。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、