This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL7407LA:TPL7407LA

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL7407LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874308/tpl7407la-tpl7407la

器件型号:TPL7407LA

TPL7407LA 是一款具有7个输出的驱动器 IC。 他们提到的每通道额定电流为600mA、但提到的最大电流输出为500mA。 因为如果我们连接所有输出、它有7个输出  

并联时最大输出电流为7*600mA=4.2A  

 我的问题是、当我们并联所有输出时、最大输出电流为4.2A 或600mA。

请尽快回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    欢迎使用 E2E!

    我们的同事会尽快回来  

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    每个通道的电流输出为600mA、因此将它们全部并联可为您提供4.2A 的电流输出。 但是、如果您要在这个高负载电流下运行、像负载开关这样基于 MOSFET 的器件将是一个更有机的解决方案。