This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21061EVM:Bqstudio 与 BQ21061 EVM 不能正常配合使用

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ21061, BQ21061EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870214/bq21061evm-bqstudio-does-not-work-well-with-bq21061-evm

器件型号:BQ21061EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ21061

大家好、

我正在测试 BQ21061 EVM、但我发现 BQ21061EVM 的 Bqstudio GUI 工作不是很好;首先、有许多缺失的空白信息;其次、电池稳压电压与寄存器设置不匹配。 您能帮您检查一下吗?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我在结尾看到了同样的情况、并研究了发生这种情况的原因。

    同时、默认视图看起来运行正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Raheem、

    是的、我还发现默认视图工作正常、但如果更改某些设置、我无法确定它们是否正常工作。 这是我的关注点、希望您能找到有关这方面的解决方案。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们仍在对此进行研究。 我将在有更新时提供更新。 同时、尝试使用默认视图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们目前正在解决此问题、并将在完成后告知您。