This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HVEVAL:此评估板是否可用于运行具有不同电源要求的 LED?

Guru**** 2549360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409, TPS92513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881758/lm3409hveval-can-this-evaluation-board-be-used-to-operate-leds-with-different-power-requirements

器件型号:LM3409HVEVAL
主题中讨论的其他器件:LM3409TPS92513

您好!

我想知道是否可以使用此评估板为 LED 环形灯供电、该环形灯由两个灯串组成、每个灯串由3个 LED 组成。  LED 环形灯的正向电压为8V、直流正向电流为60mA。  

我还想使用模拟控制以离散步长略微增加流经 LED 的电流。  我知道 LM3409具有 250:1的模拟调光范围、因此足以满足我的应用需求。  n´t 此板不起作用、您是否还能为我的应用推荐其他评估板? 我不需要使用 PWM、但在某些情况下、我的应用需要执行一些时间控制、我计划使用模拟控制来实现这些时间控制。

我还在寻找一个需要最少外部组件的芯片。   

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    LM3409是一款需要外部 PMOS 的控制器。 它针对的是更高电流输出应用。

    对于您的应用、我是否可以建议您考虑使用 TPS92513?

    非常感谢!