This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92512:Tps92512电感应啸声

Guru**** 2517350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898194/tps92512-tps92512-inductive-howling

器件型号:TPS92512

您好:

我想咨询 tps92512的 LED 调光、输入16.5V、输出14V-15V、输出连接到5个 LED 灯、电压14V-15V、 IADJ 引脚的电压为1.7V。 我使用 PDIM 的固定频率进行开关。 当用于调光的频率为1kHz 至15KHz 时、电感会发出啸声。 固定频率不会是怎样的。 电感为82uH。 关于电感如何变化、我想咨询什么引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PWM 调光会在组件中引起可闻噪声。  您可以尝试使用不同的电感器来尝试降低此噪声。  当电感器不工作时、固定频率是多少?  您可以尝试在不同固定频率下进行 PWM 调光、以查看导致问题的频率范围。

    其他组件也可能导致可闻噪声、例如陶瓷电容器。  如果这些不是问题、LED 驱动器可能不稳定、可以通过查看电流波形来检查这一点。  我怀疑组件中存在可闻噪声。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、