This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:驱动 Flybuck 转换器

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54308, TPS55010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890177/tps54308-driving-a-flybuck-converter

器件型号:TPS54308
主题中讨论的其他器件: TPS55010

您好!

我的应用需要非常便宜的隔离式输出来驱动具有稳定电流的 LED。  我发现 TI 的应用手册标题为"使用 TPS54308设计简单且低成本的 Flybuck 解决方案"、它非常有用、但 TPS54308的功能不够强大、无法满足我的应用需求(我需要隔离式4A)。  我是否可以使用另一个器件?

BTW:我计划将 LED 电流反馈回控制器。 我希望这会影响补偿要求、但看起来 TPS54308没有我可以更改的补偿组件。  如果有的话、我可以使用一些帮助。

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我从未见过哪种降压转换器可以支持4A Flybuck 应用、但我们的团队没有任何器件可以支持这种应用。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    在我的应用中、我希望具有4A、2V 至6.5V 的输出电压、以调节通过转换器隔离侧 LED 的电流。

    我可以使用您的传统"电压模式"转换器之一与外部 MOSFET 来驱动 Fly-Buck 转换器吗?  我会将 LED 电流用作反馈(通过隔离侧的感应电阻器和隔离放大器连接到控制器)。  我只需要+-7V 的隔离电压、因此我可以使用差分放大器将感测到的电流传感传递到控制器。

    仿真似乎表明这是可行的。  在我的应用中、开关占空比将介于10%至30%之间、具体取决于使用1:1变压器的 LED 正向电压。  您有什么建议或疑虑吗?

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    似乎合理、因为您将从隔离侧向初级侧提供反馈。 对于这么大的输出功率、我肯定认为它需要一个控制器。 当 LS FET 导通时、能量传输到次级、因此灌电流限制需要相对较高才能获得如此大的输出功率。
     
    如果可以的话、设计变压器以接近50%的占空比运行可能是有益的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    感谢你的帮助。

    我选择了额定电流为8.25A、电流为16.5A 的4.7uH 1:1变压器。  它只有122nH 的泄漏电感。  我的仿真显示、在最大6.5V 和4A 稳压电流下、一切正常。

    我可以使用自己的控制器、但我想使用额定同步降压控制器。  我知道 Flybuck 开关电流不像典型的降压拓扑。   

    是否可以使用峰值电流模式控制器来控制 Flybuck?

    在本例中、我不使用 Flybuck 转换器的初级输出电压。   

    感谢您为我提供的任何帮助。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我们的组不支持控制器。  让我看看我能找到什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    您的团队关注的焦点是什么。  如果是 Flybuck 转换器、我有一些问题。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我们专注于具有集成开关和低于30V 输入电压 的降压转换器。我们的团队中有一个人曾使用过一个反激式器件 TPS55010。