This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82084:TPS82084SILT 无输出

Guru**** 2503365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880911/tps82084-tps82084silt-no-output

器件型号:TPS82084

您好!

我已将 TPS82084SILT 用于5V 至3.3V 的转换、其中499k 为 PG 上拉电阻、R2=150k、R1=465K。

测量的输入电压为:EN、VIN 为5V

但输出为零。

IC 上方的电感器一侧测量4.35V 电压(靠近引脚8)、另一侧测量4.27电压。

那么、IC 是否生成输出??

即使我将 PG 引脚保持悬空、输出电压也始终为零

VFB 也为零。

问题出在哪呢?

如何进行故障排除?

此致、

Pavithra。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavithra、

    不知怎么说、您发表了2篇关于此问题的文章、因此我删除了另一篇重复文章。

    是否所有电路板都显示了相同的问题?  您测试了多少个?   

    您能否分享您的原理图和 PCB 布局?

    您能否发送 Vin、EN 和电感器两侧的波形(通过示波器)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SD 已连接。

    将很快共享波形。

    e2e.ti.com/.../TPS82084.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供这些文件。  原理图看起来正常。

    您是否可以发送 PCB 布局的打印屏幕?  Gerber 很难查看。

    此外、您能否测量电感器的 Vin、Vout 和两端的波形?

    是否所有 PCB 都显示了相同的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只制作了2块 PCB、其中只有一个是我组装的、并逐节进行测试。

    我将在2天内收到组装好的下一个电路板。 我还将检查一下这个新的 PCB、然后再返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、让我们看看其他电路板是否显示相同的问题。

    在布局视图中、您能否缩小以查看整个输入和输出电容器?  它们看起来离 IC 很远、不会直接路由到引脚。  您可以在 D/S 中看到图30、其中显示了这些电容器需要最靠近器件的示例。