This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92640:您是否有任何参考设计可将具有大约400V 输出的 TPS92640用于多个串联 LED 驱动?

Guru**** 2770675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92640, UCC28810, TPS92075, LM3444, LM3445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900798/tps92640-do-you-have-any-reference-design-to-use-tps92640-with-about-400v-output-for-many-led-driving-in-series

器件型号:TPS92640
主题中讨论的其他器件: UCC28810TPS92075LM3444LM3445

 大家好、

 我的一位客户正在寻找 一种参考设计、该设计可以使用 TPS92640 (降压转换器型 LED 驱动器)驱动多个串联的 LED、输出电压约为400V。

 1 类 LED 电流为150mA~300mA、2类 LED 电流约为2A。

 如果您知道使用其他器件的任何原理图或参考设计、请告诉我吗?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    TPS92640确实不是正确的部件。  您能告诉我 LED 堆栈电压是多少?

    输入电压和范围是多少?  这是通过 PFC 升压运行吗?

    他们为什么要查看 TPS92640?

    他们是否计划使用任何功能、例如调光?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Irwin、

     非常感谢您的回复。

     他们希望堆叠大约100个白色 LED。 输入电压范围约为350~410V、正如您所说的那样、它由 PFC 升压。

    此外、它们还希望 通过 PWM 调光或以16~32 μ s 步长进行模拟(电流)调光来控制 LED 亮度。

     您是否知道任何 符合 其要求的 TI LED 驱动器?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    我将查看 LM3444或 LM3445、以了解一款简单的降压驱动器。  还有一些其他器件、某些器件受 UCC28810/2811或 TPS92075等其他组的支持。

    此致、