主题中讨论的其他器件: UCC28810、 TPS92075、 LM3444、 LM3445
大家好、
我的一位客户正在寻找 一种参考设计、该设计可以使用 TPS92640 (降压转换器型 LED 驱动器)驱动多个串联的 LED、输出电压约为400V。
1 类 LED 电流为150mA~300mA、2类 LED 电流约为2A。
如果您知道使用其他器件的任何原理图或参考设计、请告诉我吗?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的一位客户正在寻找 一种参考设计、该设计可以使用 TPS92640 (降压转换器型 LED 驱动器)驱动多个串联的 LED、输出电压约为400V。
1 类 LED 电流为150mA~300mA、2类 LED 电流约为2A。
如果您知道使用其他器件的任何原理图或参考设计、请告诉我吗?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya。
您好、Irwin、
非常感谢您的回复。
他们希望堆叠大约100个白色 LED。 输入电压范围约为350~410V、正如您所说的那样、它由 PFC 升压。
此外、它们还希望 通过 PWM 调光或以16~32 μ s 步长进行模拟(电流)调光来控制 LED 亮度。
您是否知道任何 符合 其要求的 TI LED 驱动器?
再次感谢、致以诚挚的问候、
Kazuya。