This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62136:我想知道有关 VOS 生成斜坡波形的详细信息

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62136, TLV62095

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901135/tps62136-i-want-know-the-detail-information-about-the-vos-generate-ramp-waveform

器件型号:TPS62136
主题中讨论的其他器件: TLV62095

根据 TPS62136的内部图、 TPS62136中有一个误差放大器和一个比较器。

如果负载电流增加、则反馈点上的电压将更低、然后误差放大器输出将更大、那么"直接控制和补偿"产生的斜坡如何? 它会更低还是更大?

关于由"直接控制和补偿"生成的斜坡波形、我在 TPS62136的数据表中看到了斜坡波形、但我在 TLV62095的数据表中看到了斜坡波形。 那么、您能帮助确定哪一个是正确的吗?

感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我的回答很晚、我很快就会有人在这里回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yan、

    我们不理解您的问题。 您能重新陈述一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    当输出电压降低时、"直接控制和补偿"中的斜坡会发生什么情况?

    在 TPS62136的数据表中、  "直接控制和补偿"的输出会斜升。 但在 TLV62095的数据表中  、"直接控制和补偿"的输出会下降。 那么、哪一个是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    这张图片是恒定导通时间或 D-CAP 控制波形。

    您能向我展示 DCS-Control 方法的类似波形吗?

    谢谢、

    Yan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yan、

    遗憾的是、我没有任何内部节点的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    谢谢你。

    此致、

    Yan