This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3845:uc3845 Rvcc 组件计算

Guru**** 2381970 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3845
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892114/uc3845-uc3845-rvcc-component-calculation

器件型号:UC3845

您好 TI 支持团队。 我有一个简单的问题。 我正在使用 UC3845 IC 设计反激式转换器。  我不理解数据表中的 Rvcc 电阻器说明。 Rvcc 电阻器如何影响这个 UC3845电路?

下面是我用作参考的电路图。 谢谢你 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    电阻 Rvcc 用于滤除 Na 绕组上的任何噪声尖峰。
    该尖峰是由于 Na 绕组的泄漏电感引起的、需要对其进行滤波、因为它可能导致 VCC 偏置上的电压过高  
    PWM 控制器供电。
    该电阻器由 TEST 选择、通常为22欧姆或更低。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Rvcc 用于在吸入电流时限制流入内部 Vcc 钳位电路的电流、以使 Vcc 电压低于34V 的最大额定电压。 ICC 必须限制为25mA、这包括 IC 的流耗和驱动外部 MOSFET 所需的额外电流、由栅极电荷乘以开关频率 Qg X Fsw 得出。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hımm μ A。 我现在明白了。 感谢 您的回答和帮助

    此致

    Mesut ERDEN