This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563231:TPS563231高频零点问题

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881664/tps563231-tps563231-high-frequency-zero-point-question

器件型号:TPS563231

您好、支持团队  


如第8.2.2.2章所述:D-CAP3引入高频零点...
这意味着什么  

D-CAP3引入了高频零点、可将增益滚降降低至每十倍频–20dB、并将相位增加至比零频率高90°一个十倍频程

什么是高频零点? 如何确定它?

BTW、该 IC 的响应频率和带宽是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    如下图所示、输出 LC 滤波器将具有双极、增益以每十倍频程-40dB 的速率下降、相位从180deg 快速下降到0deg。 但是、如果在穿越频率之前引入高频零点、增益会每十倍频下降-20dB (仅剩一个极点)、相位最终会达到90度。 因此、在交叉频率点、将存在相位裕度、以便系统保持稳定。

    高频零点由内部电路设计决定、无法在外部进行更改。 只要您在表2推荐表中选择 LC 值、系统就会稳定。

    通常、DCAP3器件具有大约100K-200K 的带宽。

    谢谢、

    Lishuang