This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:EN 延迟,TPS2491不工作

Guru**** 2509355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892499/tps2491-en-delay-tps2491-not-work

器件型号:TPS2491

在我们的应用中、我们希望在 en 中添加大于100ms 的延迟、因此将 c289调整为10uF、4.7uF、10uF (170ms)会导致 tps2491无法启动、MOSFET 未开启、并且当 c289为2.2uF 时、c289可以正常启动。

1、请帮助分析原因? EN 延迟为何会导致 tps2491启动失败?

2、如何在延迟超过100ms-200ms 的情况下启动 tps2491

3、第一个波形 图显示48V 输入和 EN 波形、其中黄色为 EN。 第二个图显示了48V 输出和栅极电压、其中黄色表示栅极电压、C289为10uF




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    它看起来像是一个重复的帖子。 我们将在下周初回到主线程。  

    请关闭此主题。

    此致、Rakesh