This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:超出温度范围、它会重新启动

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163284/tps650864-outside-temperature-range-it-restarts

器件型号:TPS650864

各位专家:

在这种情况下寻求您的帮助:

我们尝试在高于其工作参数的温度下操作此器件、我们了解这将缩短器件的寿命、我们准备应对这一事实。 但是、当器件达到大约130C 时、它会重新启动。 有一个包含中断屏蔽位的寄存器(0x03)、据我所知、当设置为1时、该寄存器应该屏蔽关断中断、但是、情况似乎不是这样?

我相信器件正在重新启动、因为它达到了 Tcrit 值、这会导致寄存器0x05位0被置位、随后将寄存器0x02位3置位。 但这应通过将寄存器0x03位3设置为1来屏蔽。

我在同一器件的 DevKit 上进行了测试、测试行为相同、控制器在 Tcrit 重新启动、屏蔽位似乎对测试行为没有影响。

请提供帮助。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、  

    寄存器(0x03)可用于屏蔽芯片温度高于阈值(典型值115 C)时发生的中断。 该寄存器还可以屏蔽在器件关断时发生的中断、但不会因芯片温度高于 Tcrit (最小值130 C;典型值145C)而阻止器件关断。

    根据您提供的寄存器雕像、器件会由于温度超过 Tcrit 而重新启动、任何寄存器设置都无法阻止这种行为。  

    此致、

    Garrett