This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56637:4个22uF 输出电容器、而1x 100uF 输出电容器?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892437/tps56637-4x-22uf-output-caps-versus-1x-100uf-output-cap

器件型号:TPS56637
如果您可以在方便的尺寸/价格下找到一个、而不是并行使用四个相同类型的22uF 电容器、那么没有任何令人信服的理由不选择单个100uF 输出电容器? 关于输入级的类似问题(一个47uF 输入电容器与四个10uF 电容器...)。 我正在尝试简化布局。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、大家可能会看到、建议使用 MLCC、通常对客户而言、22uf 是通用值、因此使用22uf 参考电路。 没关系、您可以使用更大的值来减少数量、但只需按照建议表4来完成。

    裕昌