This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:将这个部件用作双通道负载开关

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TPS2120, TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/888424/tps2121-using-this-part-as-dual-channel-load-switch

器件型号:TPS2121
主题中讨论的其他器件: TPS2120TPS22810

大家好、我有一个应用、其中我们有12V 和15V 电源、我希望能够使用 MSP430的几个输出选择其中一个电源。 如何使用 TPS2121执行此操作? 我更喜欢 TPS2121而不是 TPS2120、因为它采用 QFN 封装。 我不需要任何过压或欠压保护。 我在数据表中看到了如何使用 MCU 切换电源的图20、但如何打开/关闭各个输出?

如何为此应用连接 PR1、CP2、OV1、OV2引脚?

谢谢、

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您访问 E2E 论坛!

    为了能够使用来自 MCU 的信号来控制 TPS2121、我建议使用器件的 VREF 模式。 为了在 VREF 模式下运行、您必须将 MCU 信号连接到 PR1和 CP2。 在此模式下、当 PR1拉至高于 Vref = 1.06V 且 CP2拉至低电平(0V)时、TPS2121将选择 IN1作为输出源。 如果发生相反的情况、则可以选择 IN2作为输出源、CP2被拉至高于 Vref = 1.06V、而 PR1被拉至低电平(0V)。 如果您不需要过压保护、那么您只需将 OV 引脚接地即可。 随附的表格将显示您需要在此配置中使用的操作模式。 1 -正确;0 -错误;X -无关

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这非常有帮助。

    对于 CP2和 PR1、它们应该都连接到 MCU 的3.3V 输出引脚、或者其中一个应该通过分压器、以便稍微小一点(但仍然高于 VREF 1.06Vtyp)?  

    如果 CP2和 PR1均为高电平(3.3V)、将选择哪个输入?

    此应用是一个双输入、单输出电源多路复用器。 输入为12V 和15V、最大电流为2.5A。 TPS2121是实现这一目标的最佳方法、还是应该仅使用两个传统的负载开关? 我担心反向电流;如果15V 开关打开且12V 开关关闭、则可能会通过 FET 的体二极管产生反向电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    如果 PR1和 CP2电压均高于 Vref、则您将在器件的 XCOMP/XREF 模式下工作。 在此模式下、如果 PR1>CP2、则将输出 IN1;如果 PR1 <CP2. 、则输出 IN2 如您最初所述、为了使其与 MCU 配合使用、您必须向 PR1发送逻辑1、向 CP2发送逻辑0、以便 IN1成为输出源。 通过执行相反操作并在 PR1上设置逻辑0和 在 CP2上设置逻辑1、您将 IN2设置为输出源。

    PR1. CP2. 输出
    1 0 IN1
    0 1

    IN2

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、如何禁用两个输出? 设置 PR1 = 1和 CP2 = 1是否会关闭输出? 或者、我是否需要让 OV1和 OV2上升到高于 Vref?

    谢谢、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    TPS2121是一款电源多路复用器件、此器件被设计成在2个源之间选择一个输出。 有一个选项将输出通过将 OV1和 OV2置于 Vref 之上获得的高阻抗。

    这不是我通常在设计中看到的、但可能是我需要研究的一个可能性。

    我知道的另一种可行的选择是在 TPS2121的输出端为您的设计引入一个负载开关、如 TPS22810。 您可以将 TPS2121的输出发送到负载开关 TPS22810的输入端、并通过负载开关的使能引脚使用来自 MCU 的信号来启用该通道。

    是否有您想要使用的首选方法?

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      原始设计具有两个负载开关、但由于负载开关(与大多数设计一样)没有反向偏置保护、因此需要将它们与二极管配对。 这会使事情变得更低效。

    我不能控制 CP2和 PR1、而是通过某种方式对其进行硬接线并控制 OV1和 OV2? 这应该使我能够选择 IN1、IN2或两者、对吧?

    此应用非常简单:我需要一种在12V 电源或15V 电源之间切换的方法、或者两者都不切换。 电流为2A、但如果可能、我希望使用3A 或更高的器件。 我可以使用两个负载开关、但无法找到支持该电压和电流以及反向保护的开关。  

    谢谢、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    尽管这不是 TPS2121的典型应用、但您可以将 MCU 信号连接到 OV1和 OV2引脚。 这将使您能够以真值表的最后三行所描述的模式运行器件。

    这样、您将禁用器件的过压保护功能、因为您将使用 OV 引脚禁用和启用输出。 如果这不是问题、则器件应按您的预期运行。

    如果遇到任何问题、请随时打开新主题、或继续对此主题进行评论。

    此致、

    Andy Robles