This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070EVM-693:EVM 的状态

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070EVM-693, TPS630702EVM, TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881522/tps63070evm-693-status-of-evm

器件型号:TPS63070EVM-693
主题中讨论的其他器件: TPS630702EVMTPS63070

各位专家、您好!

我对 TPS63070EVM-693有两个问题。
TI store 是否提供此 EVM?
我无法通过按钮确认状态、如下所示;
TPS63070EVM-693和 TPS630702EVM 之间有何区别?
我的客户对 TPS63070感兴趣。 我应该向谁推荐?
谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    TPS63070和 TPS630702之间的区别:
    TPS63070:关断期间无输出放电
    TPS630702:关断期间输出放电

    如果客户不关心输出放电功能、建议使用 TPS630702EVM。

    如果客户希望在 EN 或 VIN 被移除时保持输出电压可用、则应申请 TPS63070EVM-693。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte–San、

    非常感谢您的回复。

    我了解两个 EVM 之间的差异。

    此外、您的支持已转移到内部。 那么、让我关闭这个线程。

    感谢您的支持。

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi