This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6984:在可堆叠模式下使用不同通道的器件之间的非线性

Guru**** 2811095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162982/tlc6984-non-linearity-between-devices-using-different-channels-in-stackable-mode

器件型号:TLC6984

您好!

当客户使用4个可堆叠模式并且他们使用第1个器件45通道、第2个器件45通道、第3个器件48通道、第4个器件48通道时、客户会担心器件之间的非线性。

这是因为当使用不同的通道时需要不同的电流。 是否有任何方法可以解决器件之间的非线性问题? 还是不同通道使用情况下不会出现非线性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    "非线性"是什么意思? 您是指"非均匀性"? 您能否提供更多详细信息?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    1.如果客户担心器件间的恒定电流偏差、请查看 数据表的第7.5节"电气特性"。 请参阅 恒定电流器件与器件偏差(R0-R15 / G0-G15 / B0-B15)。 下面显示了一个屏幕截图。  

    2.通道数不会影响器件间电流偏差。

    3.我们建议在可堆叠模式下使用多个器件时使用相同的通道编号、因为这将有助于将热功率耗散均匀地分散到多个器件中。  

    4.顺便说一下,您能否提供有关 该项目的更详细的信息,以便我们能够提供更好的建议?

    此致、

    Steven