This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:通过逻辑信号控制 EN 引脚

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163490/tps54202-control-of-the-en-pin-through-logic-signal

器件型号:TPS54202

大家好、

据我了解并遵循数据表中的内容、当您想要控制 EN 引脚时、必须使用漏极开路。

我建议使用随附的原理图。

EN_SUS_S3在低电平上处于活动状态。

没关系吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel、

    当 EN_SUS_S3为低电平时、Q29A 关闭、Q29B 打开。 然后 EN_10V 被拉至 GND 以禁用 TPS54202。

    当 EN_SUS_S3为高电平时、Q29A 开启、Q29B 关闭。 然后 EN_10V 悬空以启用 TPS54202。

    BRS

    Zixu