This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563209:空载条件下的功耗

Guru**** 2516890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563209, TPS563200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881637/tps563209-power-consumption-at-no-load-condition

器件型号:TPS563209
主题中讨论的其他器件: TPS563200

尊敬的专家:

我的客户正在测试 TPS563209、但发现在空载条件下进行开关时、输入电流为 mA 级、对他们来说过高。 由于似乎没有 PFM 模式、该器件是否正常?

或者、您能否帮助为他们推荐另一个引脚对引脚器件? 它们需要 Vin=10V、 Vo=4.6V、Io=3A、并且在负载下运行时功耗需要 uA 电平。  

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqi、

    是的、TPS563209在需要更高输入电流的轻负载下是 CCM。

    请使用轻负载运行期间处于 Eco-mode 的 TPS563200。

    谢谢、

    Lishuang