This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61029:输入电压等于输出电压时的效率

Guru**** 2502405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61029, TPS61023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874107/tps61029-efficiency-when-vin-is-equal-to-vout

器件型号:TPS61029
主题中讨论的其他器件: TPS61023

您好!

我正在设计3.3V/200mA 下的2.4V-3.3V 输入和输出。 我相信、在3.3V 输入电压下运行时、降压转换模式是有效的、这说明了低效率。 当我将输出增加至3.37V 时、效率会提高、但仍低于所需值。  

效率数据如下。

根据我的理解、降压转换不能被禁用。 当输入电压非常接近输出电压时、是否有方法可最大限度地提高效率? 在这些条件下、我应该期待什么效率?

或者、这是该应用的错误器件吗?

谢谢、

VOUT = 3.25V

输入电压(V) 输入电流(A) 引脚(W) 输出电压(V) 输出电流(A) 输出功率(W) 效率(%)
3.326 0.027. 0.09. 3.256 0.020. 0.07. 72.52%
3.319. 0.054. 0.18. 3.246. 0.040. 0.13 72.44%
3.316 0.079 0.26. 3.229 0.060. 0.19. 73.71%
3.313 0.103. 0.34. 3.223. 0.078 0.25. 73.58%
3.309. 0.130 0.43. 3.217 0.098 0.31. 73.21%
3.304. 0.158. 0.52. 3.211 0.118 0.38. 72.52%
3.299 0.185. 0.61. 3.238 0.138 0.45. 73.11%
3.294. 0.216 0.71. 3.233 0.160 0.52. 72.48%
3.290 0.243. 0.80 3.229 0.179. 0.58. 72.14%
3.284. 0.274. 0.90 3.225 0.201 0.65 71.90%

输出电压= 3.37V

输入电压(V) 输入电流(A) 引脚(W) 输出电压(V) 输出电流(A) 输出功率(W) 效率(%)
3.322 0.021. 0.07. 3.385. 0.018. 0.06. 87.83%
3.318 0.046 0.15 3.372. 0.040. 0.13 87.93%
3.313 0.072 0.24. 3.381. 0.060. 0.20. 84.76%
3.310 0.097 0.32. 3.371 0.080 0.27. 83.78%
3.306. 0.119 0.39. 3.375 0.100 0.34. 85.62%
3.301. 0.148 0.49. 3.338 0.120 0.40. 81.85%
3.297. 0.172. 0.57. 3.325 0.140 0.46. 81.85%
3.292. 0.198 0.65 3.323. 0.160 0.53. 81.37%
3.305. 0.223. 0.74. 3.333. 0.180 0.60 81.22%
3.300 0.248. 0.82. 3.378 0.200 0.67 82.39%
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben:

    您可以捕获 Vin、SW、Vout 引脚的波形吗?

    对于降压模式、效率将远低于升压模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqui、

    在无负载和满载条件下、3.3V 至3.3V 输出电压的波形如下。

    C1:输入电压

    C2:输出电压

    C3:开关

    我知道降压模式下的效率会更低。 当输入电压非常接近输出电压时、是否有方法可最大限度地提高效率?

     3.3V 输入电压、3.37V 输出电压、空载

    3.3V 输入电压、3.37V 输出电压、空载、缩放

     3.3V 输入电压、3.37V 输出电压、200mA 负载

     3.3V 输入电压、3.37V 输出电压、200mA 负载电流、缩放

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben:

    根据波形、转换器主要以降压模式运行。 对于 TPS61029、除了添加二极管来增加额外的电压间隙外、很难避免在该模式下运行。 但它也会以其他方式降低效率。

    TPS61023呢? 当输入电压大于输出电压时、它具有直通模式。 但在这种情况下、它无法调节输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将介绍 TPS61023。