This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:VNEG 最大电流

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65130, TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898778/tps65130-vneg-max-current

器件型号:TPS65130
主题中讨论的其他器件: TPS65131

你(们)好

您是否会告知我的客户有关 Vneg 最大电流的问题

VIN = 3.15V、Vout =- 6.7V?

因为最大电流 很难从数据表中的下图进行估算。

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在20年4月23日之前回复。

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara-San、

    最大负载电流取决于输入电压、输出电压、负载电流和转换器效率。 基本上、对于 TPS65130/131、它受到内部开关电流限制的限制。  对于 TPS65130、Vin=3.15V、Vout=-6.7V 时的理论最大电流应为~160mA。 如果客户担心最大电流裕度、我建议使用 TPS65131而不是 TPS65130、因为它具有更高的内部开关电流限制、因此可以支持更高的负载电流。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,辽城-圣

    非常感谢您的建议。

    如果我选择 TPS65131、理论最大电流将为399mA、对吧?

    任何建议都应受到高度赞赏。

    谢谢

    此致、

    Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara-San、

    对于 TPS65131、在提供条件下的理论最大电流约为450mA。

    此致、

    辽卡特