This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296M:当电池电压高于4V 时、STAT 引脚闪烁

Guru**** 2386840 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889642/bq24296m-stat-pin-flickering-when-battery-voltage-go-above-4v

器件型号:BQ24296M

BQ24296M 数据表告诉您 STAT 引脚低电平表示正在充电。 高电平表示充电完成或充电被禁用。 当发生任何故障情况时、充电中的 STATPin 以1Hz 的频率闪烁。 但 当电池电压超过4V 时、器件中的该引脚开始闪烁。 出什么问题了? 它不允许观察 IC 的状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的测试条件是什么、例如 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS? 您能否提供充电器的所有寄存器值?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VBUS = 5.04V

    VBAT = 4.07V (当电压高于4V 时出现问题)

    IBAT =从140 mA 跳到160 mA 并返回

    VSYS = 4.1V

    很难说、所有东西都在 PCB 上、但输入电流(IBUS)为260 -280mA

    所有寄存器都是默认值、没有 I2C 连接。 数据表显示 PG 和 STAT 引脚指示我需要的一切、但 STAT 引脚不能像文档所描述的那样工作。

    PSEL 和 OTG 为高电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人在这里吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当输入过压、TS 故障、定时器故障或系统过压时、STAT 引脚闪烁。   为了了解确切的故障情况、最好读取 I2C 寄存器(尤其是 REG07、REG08、REG09)。 如果没有 I2C、请检查这些潜在故障。

    谢谢、

    宁。