This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:VIN 大于 Vout

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61322, TPS63802, TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880841/tps61322-vin-greater-than-vout

器件型号:TPS61322
主题中讨论的其他器件: TPS63802TPS61099

您好!

TPS61322系列的数据表中列出了 Vin 为0.9至5.5V;在大多数模型范围内、Vout 值高于 Vout 值。

这种情况下的操作是什么? 3.3V 输出电压模型(TPS613221A)是否会将输入电压直通到5.5V、并在电压降至3.3V 以下时开始升压?

我的具体情况是、现有 TPS613221A 电路可能需要3.6V 锂电池、该电路需要3.1至4.2V 的输出电压范围。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason:

    使用基本升压转换器无法很好地调节输出电压。 如果输出电压降至输入电压以下、电感器电流将被电感器的 DCR 和高侧 MOSFET 的导通电阻(RDS、ON)钳制。

    请问您对这种情况有何要求? 我们有 TPS61099、它有助于调节 Vout、甚至 Vin 也要大一点。 否则、您可能需要选择降压/升压转换器、例如 TPS63802。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、感谢您的快速回复。

    [引用用户="Minqiu Xe"]如果输出电压降至输入电压以下、电感器电流将被电感器的 DCR 和高侧 MOSFET 的导通电阻(RDS、ON)钳制。[/引用]

    您能否解释一下这意味着什么? 这是我的第一个原型、有很多需要学习的东西。

    基本上、我在寻找一个封装中的低静态电流、我可以手工焊接、这样我就避免了 QFN。

    我现在已经练习了、因此 TPS63802看起来正是我下一个修订版本所需的。

    对于我当前使用 TPS613221A 的两个原型、我要使用的电池为3.2-3.3V (额定电压为3V)、或者可能是额定温度更高的3.6V 型号。

    3.3V 时的最大电流消耗约为20mA。

    我不需要降压稳压;数据表上的 Vin 范围意味着在高于 Vout 的条件下运行。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason:

    那么、一旦输入电压高于输出电压、您会为其提供什么专业知识?

    如果您想要调节 Vout、即使 Vin 有点高、我建议使用 TPS61099、因为它具有降压模式功能。 可在数据表中查看详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    [引述用户="Minqiu Xe"]那么,一旦 Vin 高于 Vout,您会有什么专家?

    我从数据表的5.5V 最大输入电压中认为、该单元可能会通过 Vout...no 调节的任何电压。

    我不需要将稳压降至3.3V、只是想知道3.7V 输入电压左右是否会损坏稳压器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason:

    最大 Vin 表示、不建议 Vin 超过该值、否则器件可能会损坏或误操作。  

    如果 Vin=3.7V、它不会损坏升压转换器。 但输出电压无法调节至3.3V。 如果您没有此类要求、就可以了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Minqiu Xe">如果 Vin=3.7V、它不会损坏升压转换器。 但输出电压无法调节至3.3V。 如果您没有此类要求、则没关系。

    完美!

    非常感谢 Minqiu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason

    欢迎~很高兴为您提供支持。