主题中讨论的其他器件: BQ25180
大家好、
客户使用 BQ25171-Q1为镍氢电池充电。
1.如果电池是干电池会发生什么情况?
2.我们是否有 具有运输模式的镍氢充电器?
谢谢。
此致、
Leo Yang
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户使用 BQ25171-Q1为镍氢电池充电。
1.如果电池是干电池会发生什么情况?
2.我们是否有 具有运输模式的镍氢充电器?
谢谢。
此致、
Leo Yang
您好、Leo、
关于1、BQ25171-Q1不会检测所采用的电池类型。 如果客户想要识别电池类型、则需要添加一个具有 MCU 的外部电路来计算连接的电池的内部阻抗。
关于2、客户想要为多少节串联镍氢电池充电? 如果是3S 而不需要 Q1、那么我建议查看 I2C 控制的 BQ25180、该 VREG 可设置为4.65V。 客户可以使用下面链接的应用手册中描述的相同方法使用 MCU 来控制镍氢电池的充电曲线。 不同之处是 MCU 可以通过 BQ25180上的 I2C 设置充电电压和启用/禁用充电。