This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25171-Q1:用于应用问答和运输模式

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25171-Q1, BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162248/bq25171-q1-for-application-question-and-ship-mode

器件型号:BQ25171-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ25180

大家好、

客户使用 BQ25171-Q1为镍氢电池充电。

1.如果电池是干电池会发生什么情况?

2.我们是否有 具有运输模式的镍氢充电器?

谢谢。

此致、

Leo Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    关于1、BQ25171-Q1不会检测所采用的电池类型。 如果客户想要识别电池类型、则需要添加一个具有 MCU 的外部电路来计算连接的电池的内部阻抗。

    关于2、客户想要为多少节串联镍氢电池充电? 如果是3S 而不需要 Q1、那么我建议查看 I2C 控制的 BQ25180、该 VREG 可设置为4.65V。 客户可以使用下面链接的应用手册中描述的相同方法使用 MCU 来控制镍氢电池的充电曲线。 不同之处是 MCU 可以通过 BQ25180上的 I2C 设置充电电压和启用/禁用充电。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua843?keyMatch=BQ24105-Q1 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jing、

    感谢您的回复。

    关于另外一个问题、我们是否有任何产品可以识别电池类型?

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    遗憾的是、我们的电流产品系列中没有能够检测电池类型的充电 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jing、

    关于2、如果我们仅使用1节电池(1.2V)。 对于具有运输模式的镍氢充电器、我可以选择什么?

    太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、  

    遗憾的是、我们没有1节镍氢电池充电器具有运输模式。 您是否愿意分享1节镍氢电池的 EE 是什么? 电压看起来很低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jing、

    我明白了。 Tks。

    它就像 一 个 并联两节碱性电池的通用设备。

    但它们使用 镍氢电池。

    Leo