This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:要求在 PCB 面积上提供更好的 POE PD 建议

Guru**** 2528520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892240/tps23756-asking-for-the-better-poe-pd-recommendation-on-pcb-area

器件型号:TPS23756

大家好、

客户正在评估 TPS23756、客户对 PCB 尺寸有问题。

请您对此请求提供建议吗?

 

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    PCB 是一个 EVM、具有许多可移除的测试点和跳线。 这也会释放空间以便移动其他组件。 此外、客户可以选择使用具有更多层的 PCB、以便将更多组件放置在更靠近的位置。 他们还可以尝试相同的设计、但可以改进布局。 EVM 的功率流是清晰的从左到右的流。 他们可以尝试使用"C"形或"L"形。  

    所有这些建议都使用相同的、经过验证的设计和所有相同的组件。 另一种方法是使用较小的变压器。 我不建议这样做、因为较小的变压器通常会导致较差的性能。 由于变压器对于设计至关重要、因此必须特别注意周围的元件、以确保正常运行。 但这是实现更小设计的途径。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师