This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS791:Vref 容差

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900707/tps791-tolerance-of-vref

器件型号:TPS791

大家好、

TPS79101的基准电压值为 1.2246V、容差是多少?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    基准不是直接指定的、因为用户无法访问它。 相反、我们指定在整个线路、负载和温度范围内的输出电压将处于+-2%以内、因为这是用户在其应用中实际看到的结果。 另外请记住、电阻分压器引入的任何误差都将添加到该+-2%中。

    我提供了 EC 表的快速图像捕获,其中显示了相关规格,该规格与输出电压(0.98*Vout 至1.02*Vout)成比例。 由于水平空间有限、表格式已将 Vout 移动到下一行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    感谢您的澄清。 对于 TPS79101、如果分压器中使用的电阻器具有1%的容差、稳压器的预期最小和最大电压输出是多少?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    有一份很好的应用手册可帮助讨论可调稳压器中电阻器的容差。
    这取决于每个电阻器的有效容差以及反馈电阻器如何与调节电流交互。
    请参阅以下链接。

    http://www.ti.com/lit/an/snva112a/snva112a.pdf?ts=1588262164821

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您分享此应用手册。 非常有用。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    如果您为我提供每个电阻器的电阻值和有效容差、我也可以为您运行统计分析。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    从 Kyle 关于分压器引入的误差的解释中、客户现在了解了稳压器输出电压低于预期值的原因。  

    感谢您的支持。  

    此致、

    Danilo