This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895RTWR

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890673/bq25895-bq25895rtwr

器件型号:BQ25895

大家好

  目前、我有5个相同的原型、使用 BQ25895RTWR (无主机)作为充电控制器  

问题是这个已经过测试,工作正常,直到发生与电池完全放电相关的突发事件,当我连接充电器时,控制器会给我 Stat = 1 (充电完成或充电禁用)

这意味着、在将完全放电的电池组连接到另一个电路板时、它会充电良好

电池完全放电的控制器在此模式下保持锁定状态,由于未知原因,有时它会再次恢复工作

我检查的非常奇怪的情况,IC 温度正常

如果有人之前有过这种情况、请告诉我如何解决

提前感谢

AMR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AMR、

    如果您拔下完全放电的电池组并重新插入同一电路板、它是否工作正常?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了

    我连接了一个主机进行调试

    我得到状态:00000010,表示电源不好

    我在其他相同的电路板上使用相同的电源,它工作正常,我也更改了输入电容器,但仍然禁用了相同的问题电荷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了

    REG0C:10000000

    Watchdog_FAULT: 看门狗计时器过期

    是否有人遇到相同的问题并解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复

    没有,它实际上完全卡在完全不充电的情况下,电池电量耗尽甚至是半满,IC 正常,我插入了一个主机来对其进行调试

    REG0C :10000000 //安全装置故障: 安全装置定时器过期

    REG0B:00000010

    我在 PMID 引脚上测量了4.5V 电压、这意味着 VBUS 被正常连接  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当充电器正常工作时、请始终设置 REG09[3]=1。 然后 让电池完全放电。 请再次检查 是否 发生了相同的行为。

    REG09

    谢谢、

    宁。