This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099EVM-768:。

Guru**** 2582085 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099EVM-768, TPS610981, TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880113/tps61099evm-768

器件型号:TPS61099EVM-768
主题中讨论的其他器件: TPS610981TPS61099

尊敬的 TI:  

我有两个问题

首先、

我刚刚获得了 TPS61099EVM-768。

我希望使用3.0V 输入实现3.3V 输出。  

如何实现3.3V 输出? 目前、它的输出电压为5.0V。

如果评估板无法提供5.0V 电压、是否有任何支持 TPS61099x 系列3.3V 输出的 EVB?

第二、

我还在查看 TPS610981。 因此、我想比较两个增压器。

如果将 TPS610981 与 TPS610994进行比较、您能告诉我哪一个更好?

我的应用长时间使用10~70uA、但有时会达到45mA。

我想使用 TPS610981的低功耗模式。

提前感谢您。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tae:

    感谢您选择 TI。

    对于第一个问题、EVM 的默认输出电压为5V。 如果您需要3.3V 电压、可以使用573k 欧姆更改 R1。

    对于第二种情况、TPS61099或 TPS61098x 都可以实现目标。 您似乎不需要 TPS61098x 的 Vsub 函数。 因此、我建议选择尺寸更小的 TPS61099系列解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Minqiu、

    这对我来说很有用:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tar:

    欢迎~很高兴为您提供支持。