This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562207S:占空比限制

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS562207S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163139/tps562207s-duty-cycle-limit

器件型号:TPS562207S

尊敬的技术支持:

我的设计中希望使用 TPS562207S 降压转换器。

降压转换器应输出5V 电压、并由可能降至6V 的电压源驱动。 根据数据表、我了解 IC 的最大占空比为80%、建议的最大占空比为75%。 在本例中、从6伏降至5伏意味着占空比约为83%。

我的问题是、当达到最大占空比时、器件行为如何变化。 器件是否会损坏或输出电压是否会降至与最大占空比相对应的值(在本例中约为4.8V)? 如果 IC 不会因使用这种方法而损坏、那么在我的情况下、200mV 的压降是可以容忍的。  

提前感谢您、致以诚挚的问候、

GLT  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gian-Luigi、

    我的同事稍后会给您回复!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    转换器可能不会损坏、输出无法达到目标值。

    希望这对您有所帮助。

    BR

    Ruby