This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:ILIM 引脚上不支持小于500mA 的输入电流限制。

Guru**** 2813215 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901200/bq25890h-input-current-limit-of-less-than-500-ma-is-not-support-on-ilim-pin

器件型号:BQ25890H

大家好、团队成员

在引脚功能说明中有以下注释。 您能帮助解释一下这是什么意思吗? 谢谢。

ILIM 引脚上不支持小于500mA 的输入电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    ILIM 引脚电阻器设置一个最大输入电流限制钳位、该钳位取代 IINDPM 寄存器。  换句话说、输入电流限制是 IINDPM 寄存器或 ILIM 引脚电阻设置中的较低者。  但是、ILIM 引脚电阻器不能用于将输入电流限制钳制在500mA 以下。  但 IINPDM 寄存器可设置为500mA 以下的值。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    IINMAX = Kilim/RILIM、Kilim=350A*Ω(典型值)、对于 IINMAX = 500mA、RILIM = 700 Ω(典型值)。  

    那么、如果客户将 RILIM 设置 为大于700欧姆、会发生什么情况?  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    当使用 ILIM 将电流钳位在500mA 以下时、输入电流可能会振荡。  因此,我们不建议这样做。

    此致、

    Jeff