您好!
我们正在考虑使用 BQ24193、因此正在对其进行测试。 数据表中的 JEITA 指南合规性章节规定充电电压可降低至45°C 以上。但是、在运行测试时、我们还注意到、当高于45°C 时、充电电流可降低至一半。我们以520mA 的电流充电 (在本例中设置为512mA、1C)、然后在45°C 以上降低至270mA
即使数据表中没有说明、也会出现这种预期行为吗? 我们不一定认为这是消极的,但我们想理解。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正在考虑使用 BQ24193、因此正在对其进行测试。 数据表中的 JEITA 指南合规性章节规定充电电压可降低至45°C 以上。但是、在运行测试时、我们还注意到、当高于45°C 时、充电电流可降低至一半。我们以520mA 的电流充电 (在本例中设置为512mA、1C)、然后在45°C 以上降低至270mA
即使数据表中没有说明、也会出现这种预期行为吗? 我们不一定认为这是消极的,但我们想理解。
谢谢!
您好!
很抱歉、回答很慢。 我最初打算在本质上写"我明白您的意思"、但现在我们也测量了。 我可以确认、我们在最后看到的是从电池(仿真器)到 IC 的压降结果。 我们已将仿真器设置为保持恒定3.92V、但当我们超过45°C 时、3.92V + IR 压降(从512mA 开始)会将 IC 置于4.05V 以上、因此充电电流降至~270mA、从而在 IC 引脚上获得4.05V 电压。
谢谢!