This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24193:超过45°C 的充电电流看起来与数据表中指定的值不同

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887530/bq24193-charging-current-over-45-degrees-c-appears-different-than-specified-in-datasheet

器件型号:BQ24193

您好!

我们正在考虑使用 BQ24193、因此正在对其进行测试。 数据表中的 JEITA 指南合规性章节规定充电电压可降低至45°C 以上。但是、在运行测试时、我们还注意到、当高于45°C 时、充电电流可降低至一半。我们以520mA 的电流充电 (在本例中设置为512mA、1C)、然后在45°C 以上降低至270mA

即使数据表中没有说明、也会出现这种预期行为吗? 我们不一定认为这是消极的,但我们想理解。   

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       高于45deg 时、BAT 引脚电压是多少?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在此电池充电测试中、BAT 引脚电压是由 Keithley 仪器提供的恒定3.92V 电压、用于模拟测试期间从未接近完全充电的电池。 从520mA 到270mA 的下降在45°C 时是突然的。然后、在降低温度超过45°C (270mA 至520mA)时、可以看到相应的突然变化。 我附上一个显示行为的图。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在 IC 上测量了 VBAT 引脚电压?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、回答很慢。 我最初打算在本质上写"我明白您的意思"、但现在我们也测量了。 我可以确认、我们在最后看到的是从电池(仿真器)到 IC 的压降结果。 我们已将仿真器设置为保持恒定3.92V、但当我们超过45°C 时、3.92V + IR 压降(从512mA 开始)会将 IC 置于4.05V 以上、因此充电电流降至~270mA、从而在 IC 引脚上获得4.05V 电压。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴它得到了解决。 此线程被视为已关闭。

    谢谢、

    宁。