This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:禁用充电的所有方法是否都具有相同的响应?

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162684/bq25601-does-all-methods-in-disabling-the-charging-share-the-same-response

器件型号:BQ25601

你(们)好

我的客户尝试通过设置在特定条件下停止充电来降低器件温度。

您能否确认客户提出的以下问题?

对于2种情况、

场景1: 将 ICHG 设置为0mA   场景2: 将 CE 引脚设置为高电平

1、器件是否与场景1和场景2共享相同的响应? 在数据表中、它们都标记为"它将禁用充电"

2.这两种情况下的功耗(产生声音)是否相同?

3.当终端设备的电源断开且设备切换到电池电源时,这两种情况是否共享相同的响应速度?

4.如果 通过设置 REG01位4来禁用充电(CHG_CONFIG 位设置为0且 CE 引脚拉至低电平)、 器件是否与场景2共享相同的响应?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1."充电被禁用"表示充电电流为0A。

    2.只有电池存在时,电池无论如何也不会充电。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

    感谢您的回答。

    每种情况的功耗如何? 它们是否会共享相同的功耗?

    我认为客户想要了解的是:

    如果用户将充电电流设置为0A、则表示器件仍处于工作状态、这将会在加班时消耗功率、对吗?(静态电流)

    但是、如果用户将 CE 设置为高电平、从而使器件进入"待机"模式、那么与上述情况相比、这是否会降低电流消耗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在正常运行中、当充电电流为0A 或充电被禁用时、器件仍切换为支持 VSYS。 输入功耗取决于 SYS 负载。 因此、"充电被禁用"(例如/CE 高电平)不应等效于"待机"模式。  

    REGN LDO 关闭时的高阻抗模式(HIZ)模式 可能更类似于 您提到的"待机"模式。 在 HIZ 模式下、VBUS 不支持 SYS 或 BAT。  该器件消耗的 IQ 较低(低于来自 VBUS 的 IVBUS_HIZ)。   有关详细信息、请参阅7.5电气特性中的静态电流会话。

    谢谢、

    宁。