This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:交叉频率计算

Guru**** 2530490 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881311/tps54308-calculation-for-cross-over-frequency

器件型号:TPS54308

尊敬的 TI 电源管理团队:

在数据表中、TPS54308公式14、

交叉频率仅与 VOUT 和 CO

但我认为它也应该与负载电流 Iout 相关。

我认为如下。

Iout 与第一极点频率有关。

 fpole = 1/(2*PI*Cout*Rout),Rout = Vout/Iout

-在所有低频开环增益上与 Iout 无关。

-如果降低 Iout (轻负载条件)、Rout 增大和 fpole 减小、

 然后交叉频率减小

您会纠正我的误解吗?

此致、

Yamaji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamaji、

    总直流增益与 Iout 有关。

    如果降低 Iout、Rload 会增加、以便直流增益增加、而 fpole 会减少。 交叉频率保持不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bruce 先生

    感谢您的快速回复。

    我理解如下。

     电流模式功率级似乎是电流源。

     电流源增益与 RL (Rout)相关

     RL 相关的 Iout

     如果降低 Iout (轻负载条件)、Rout 增大、fpole 减小、但增益增大、  

    因为结果可以保持交叉频率。