This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:TPS53355DQPR 电流共享

Guru**** 2543270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A, TPS546C23, TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874670/tps53355-tps53355dqpr-current-share

器件型号:TPS53355
主题中讨论的其他器件:TPS546D24ATPS546C23

您好!

我有一个在35A 下工作的典型应用、

能否连接2个 TPS53355DQPR 输出以实现电流共享?

VIN= 12V

Vout= 1.175V

如果是、请与我分享如何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您可以使用 TPS546D24A (可通过40A 堆叠多达4个器件来达到160A)或 TPS546C23 (可通过35A 器件堆叠多达2个器件来获得70A)来满足您的需求。

    请查看数据表中的 SOA (安全工作区)曲线、以了解电流范围、具体取决于您的工作温度。

    TPS53355不可堆叠。

    如果您有更多问题、请告知我们。

    此致、

    Gerold