This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65140-Q1:需要 TPS65140的 V03低电平输出

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65140, TPS65141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879518/tps65140-q1-require-about-bad-low-output-of-v03-of-tps65140

器件型号:TPS65140-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65140TPS65141

大家好、我是 TOVIS 的华通歌曲

正如我在标题中所说、我们的 tps65140电源电路工作不好。

具体而言、输出过低(0V 或7V)。 那么、您能否检查一下是否存在这种情况

在我们的电源电路的以下原理图中、thers 是错误还是不正确。
(作为参考、当我测试此电路时、我完全不施加负载
 输出、然后使用电阻器和 V01-AVDD 检查电压
 ,V02-VGL 很好,但 V03的低输出差)


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄禹锡

    感谢您的提问。 让我联系该部件的专家。 您可以在2/14/20之前得到响应。

    最棒的

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄禹锡

    几天前、我回复了您提供的一条非常类似的话题。 这似乎是同样的问题、因此我将复制我之前在下面的回答。

    我查看了您的原理图、发现 AVDD 电源电压为~10.8V、VGH 电源电压设计为~16.2V。 此 VGH 电平可通过正电荷泵倍压器模式实现、而不是通过您使用的三倍频器模式实现。 因此、我建议移除 C22并将 C2-/MODE 引脚15连接到 GND、以便电荷泵以倍压器模式运行。

    另一个建议是将 ENR 引脚23连接到 GND、因为您不使用线性稳压器控制器。

    另外、我想问您是否使用 TPS65140或 TPS65141? 因为如果您使用的是 TPS65140且 VO3为0V (或7V)、那么该器件应在任何电源轨未处于稳压状态时关断所有输出电源轨。

    我认为将 C2-/Mode 引脚连接到 GND 将解决您的问题。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的建议。 正如您提到的、我对电路进行了修改、它工作正常!

    非常感谢您和您公司的支持。 谢谢~

    Refgards、

    华通歌