This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:WPC V1.2 VS WPS V1.2.4

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162039/bq51013b-wpc-v1-2-vs-wps-v1-2-4

器件型号:BQ51013B

大家好、

TI 是否有符合 WPC V1.2.4标准的充电 IC? 我需要5W 充电 IC、BQ51013B 似乎能够满足要求、但客户需要支持 WPC Qi V1.2.4。

或者、您是否有相关产品要推荐? 要求如下:

RX 端的无线充电芯片:
输出功率为5W;
2.输出电压为5V;
3.确定工作温度范围;
4.支持最新的无线充电协议 WPC Qi V1.2.4;
5.可提供过热、过压、过流保护。

此致、Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    BQ51013B 应能够满足 WPC 1.2标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jing、

    感谢您的更新。

    BQ51013B 符合 WPC V1.2.4标准?  

    或者、您是否有相关产品可推荐给我们的客户? 谢谢。

    此致、Charlie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jing、

    您是否有要推荐的相关产品? 谢谢。

    要求如下:

    RX 端的无线充电芯片:
    输出功率为5W;
    2.输出电压为5V;
    3.确定工作温度范围;
    4.支持最新的无线充电协议 WPC Qi V1.2.4;
    5.可提供过热、过压、过流保护。

    此致、Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charlie、BQ52013B 应该满足这里的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jing、

    BQ52013B 是否是​​尚未发布的产品? 我无法在官方网站上获取它。

    您是否有相关信息可与我分享? 谢谢。

    此致、Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、  

    很抱歉、出现了拼写错误。 BQ51013B 是我之前提到的器件。