This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用3.6V 电池为 ADS1262供电

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262, TPS61220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874087/powering-ads1262-from-3-6v-battery

主题中讨论的其他器件:ADS1262TPS61220

我正在完善实现 ADS1262和负载单元输入的传感器板。 (我还应该说我不是电气工程师)

ADS1262使用5V 基准、我的电流设置使用多节电池输入5V 以上的电压、然后将其降至5V (对于 ADS 基准和负载单元)和3.3V (对于我的处理器)。 我想简化为单节3.6V 电池、但要保持负载单元输入(5V)的最大范围。

这里有多种选择可获得5V 电压、但我正在尝试获得负载单元上的最佳读数(取决于5V 基准电压)。 我希望缩小一些组件的范围、以实现这一点。

  • 由电池供电、但5V 基准的稳定性和质量比电源效率更重要(在合理范围内)
  • 我在-2.5V-+2.5V 的负载单元运行方面没有任何经验、但我想这是一个选择(我的首选是坚持0-5V、但这只是因为我目前正在工作)
  • 我自己组装原型、因此我很想避免使用 BGA 芯片
  • 我在很大程度上不受封装尺寸的限制(我可以使用更大的芯片)

听起来我应该将电压升高到5V 以上、然后再将其降低到干净的5V。

另外、我最初发布在下面、有人建议我在这里再次提出。

e2e.ti.com/.../3231960

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spanky、

    感谢您提出问题并考虑 TI。

    我已经联系了支持这些器件的工程师、他应该很快提供帮助。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spanky、

    由于输出电流应小于50mA、我建议使用 TPS61220。  我不确定您是否仍需要 LDO 来提供更干净的5V 电压。 因此、您可以应用 TPS61220EVM 进行评估。 在执行真实的电路板之前、很容易评估性能