This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62823:EN 引脚的外部电阻器

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874198/tps62823-external-resistor-for-en-pin

器件型号:TPS62823

大家好、团队、

您是否想告诉我为什么将外部100k 电阻器的 VIN 添加到 EN?

我假设 EN 引脚有一个内部电阻器、如果没有外部电阻器、则小电流始终流过该引脚。

这将导致更多功耗、因此添加了外部电阻器。

如果这是正确的、您是否还可以为其建议电阻值? 或者、请告诉我添加此电阻器的原因。

谢谢、

小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kitajima-San、

    首先、使能引脚 没有内部 上拉电阻器来使引脚处于高电平、除非它直接连接到 VIN。  100K 电阻器用于确保 使能引脚 不会悬空、以防 使能引脚打开或关闭 (通过 JP1)。  请参阅以下数据表中的注释。

    用户可以选择将使能引脚直接连接到 VIN、以避免 实际应用中电阻器上的额外功耗。  

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel-San、

    明白。 客户将 EN 引脚直接连接到 VIN、因此我们建议不向其电路添加电阻器。

    感谢您的支持!

    此致、

    小岛上的 Kazuki