This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61280D:如何获得4A 峰值电流能力

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61280D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162488/tps61280d-how-to-get-4a-peak-current-capability

器件型号:TPS61280D

大家好、  

只需检查如何根据电流限制获得4A 峰值电流。  我使用公式(6)和(7)、但无法计算4A 输出电流。 请帮助检查。 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     TPS61280d 的谷值电流限制可通过 I2C 进行更改、如数据表第30页所示。

     但是、应该注意的是、IOUT=4A 是值电流、由于热问题、客户不应使器件在4A 负载电流下工作过长。

     此致

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、  

    是的。 但如何获得4A 峰值? 我根据 eff 和电感器计算电感器电流纹波和输入电流、其值为~3.5A、而不是4A。

    请帮助检查。 谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    使用较小的 eff 电感器时、输入电流直流值将更大、因此您可以使用 TPS61280d 数据表中所示的最小电感器、其值为0.2uH。

    此致、

    Nathan