This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:当 Vin >outout 设定电压时、tps61178的运行

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873272/tps61178-tps61178-operation-when-vin-outout-set-voltage

器件型号:TPS61178

您好!

我有一个使用 TPS61178升压转换器的应用。

如果 Vin 超过输出设定电压,我应该怎么办? 在轻输出负载下、我看到 Vout = Vin (近似值)、但在重负载下、器件似乎会关断、输出降至0V。 之后设备仍然可以正常工作。

在这些条件下(Vin >输出设定电压)是否存在电流限制和关断?

为了给出一些数字、当输入电压为6V 且输出电压设置为11.8V 时、电路就能完美工作。 当我为输出加载12欧姆时、我设置的电流限制(通过 ILIMIT 电阻器)将生效、Vout 约为7V。 这就是我所期望的。 但是、当我在轻负载下提供12v 电压时、Vout 约为12v、但当我在12欧姆负载下加载 Vout 时、Vout 降至0V。

谢谢

Pete

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我在实验室中根据 EVM 进行了测试、但没有找到您提到的情况。

    您可以与我们分享原理图和波形吗?  请获取 Vin、Vout、SW 和 VOUT 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在我觉得有点愚蠢、我测量的是电路中的错误点。 它按预期工作。

    但是、请告诉我、在这些情况下、器件可以处理的最大电流是多少、例如 当 Vin 大于输出设定点时。

    谢谢

    Pete

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    很高兴听到电路工作良好。

    电流限制主要由电阻 Rlimit 决定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看功能方框图(数据表中的8.2) Rlimit 仅影响低侧 FET 电流。

    您能否解释一下(当输入电压为14V 且通过 Rup 和 Rdown 将输出电压设置为12v 时)、输出电压约为14V。 高侧 FET 是否一直打开? 或者 SW 和 Vout 之间或 Vin 和 Vout 之间是否有内部二极管?

    这是我不知道的功能、但我不了解电流将如何受到限制。

    谢谢

    Pete

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pete:

    很抱歉、我假设 Vin=Vout=12V 是您之前的情况。

    对于 Vin>Vout、是的、它无法很好地限制电流、升压转换器也不是正常情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqui、

    感谢您的确认。 我知道升压转换器不是正常使用、但在我们的应用中、它可以处于此模式。

    您是否知道在此模式下可以传递多少电流而不会损坏组件?

    谢谢

    Pete

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pete:

    对于 IC、电流能力强、通常在短时间内高达20A。  但如果负载持续变化、则应注意热耗散、否则会损坏 IC。  

    此外、如果 Vin>Vout、它将无法调节输出值。 如果需要、您可以查看降压/升压产品。