This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:转换速率超快时的瞬态

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158468/tps62933-transient-at-super-fast-slew-rate

器件型号:TPS62933

大家好、

我的客户注意到瞬态过冲非常大(10V)。

压摆率约为1.5A/50ns、非常快。 我已经在我们的 EVM 上添加了额外的400uF E-cap、但 过冲完全没有变化。

 我们的 EVM 和客户的 LED 板(LED 和 LED 驱动器)之间有一条电缆。  

我应该 将400uF 放置在靠近 TPS62933或 LED 的位置以帮助实现瞬态响应吗?

或者、它不是关于位置、我们需要采用另一种方法?

BTW、ON-SEMI 的控制器 NCP1034可以通过瞬态、但控制器与 LED 驱动器 IC 位于同一电路板上、不确定这是否是根本原因?

此致、

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    我不负责为器件提供支持、但可以帮助提供一些快速反馈。

    将电容器放置在 LED 侧有助于实现具有快速压摆率的负载瞬态。

    在负载瞬态期间、负载电流和电感器电流之间的电流差将导致过冲和下冲。

    效果通常有两种方式:

    电流差将对输出电容器进行充电或放电、并导致过冲/下冲。 这与慢环路响应更相关。 这是电流差的积分过程、最大的过冲/下冲通常会在负载阶跃结束后发生。

    2.电流差将直接导致输出电容 ESR 上的 IR 压降。 这通常在压摆率负载阶跃非常快时发生。 最大的过冲/下冲几乎直接等于 ESR*(IL-ILOAD)。 最大的过冲/下冲通常会在负载阶跃期间发生。

    整个公式如下所示。 第一个效应对应于第二个术语、第二个效应对应于第一个术语。

    您附加的波形看起来更像具有较大 ESR 效应的第二个效应。

    尽管您放置的400uF 电容器可能没有较大的 ESR。 但是、长电缆的寄生电阻可以像大 ESR 一样工作、如下两个图所示:

    上面的两个图用于说明电容在 VR (电压稳压器)端和 CPU 端对计算机的影响。 它的原理与本例相同。 当 VR 侧和负载侧之间有一根电阻为 rPath 的长电缆时、rPath 几乎可以视为 VR 侧电容器的 ESR。

    因此、这会使影响2变得更糟、最好将更多的电容器放置在负载侧附近、以获得更好的负载瞬态性能、从而避免产生影响。

    顺便说一下、负载侧的电容过大且电缆较长、有时会使系统不稳定。 由于长电缆也具有寄生电感、这可能会产生某种第二级 LC 滤波器效应。 您可以尝试一下、然后就会注意到这一点。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    非常感谢 ,您的信息将对您有所帮助。

    1.关于方程式,可以帮助我了解为什么添加400uF E-cap 不会改变第一个术语和第二个术语?

    我是说、至少第二个术语应该减少、因为 Co 增加了、对吧?

    2.如果 对于 X7R MLCC、我是否应该添加10nF 或10uF 来帮助解决此问题?

    因为我听说较小的电容器具有较低的 ESR?

    此致、

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    由这两个项引起的最大过冲/下冲不会同时发生。 我 怀疑第二个术语的影响很小、在这种情况下、瞬态响应过冲主要由第一个术语决定。

    2.我认为没有必要。 如果使用 MLCC 作为输出电容器、则 ESR 已经足够小。 使用混合电容器时的 ESR 效应更为复杂。 但通常情况下、效果仍将由具有大 ESR 的大电容器决定、而添加小电容器不会大有帮助。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我想我的答案就在这里。

    我想澄清一点,在添加400uF E-cap 之前,输出端已经有44uF MLCC,过冲也是如此。

    就像我说过的那样,加上400uF 后,结果变化不大,这是否意味着最初的过冲是  由于第二个术语不足?

    因为如果是所有 MLCC、第一个术语应该很小。

    2.明白了。  因此、我的最佳解决 方案是尽可能添加多个 MLCC 电容器、并远离电容器。

    增加第一个和第二个术语。

    此致、

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    在 LED 上添加400uF 陶瓷电容器可能无法 显著改善 负载暂态过冲/下冲、因为转换器和负载之间有一条长电缆。 正如 Andrew 所说 、长电缆的寄生电阻/电感可能像大 ESR/ESL 一样工作。 您需要尽可能缩短该电缆的长度。 另一种尝试方式。 直接在 EVM 的输出电容器上添加动态负载、使用函数发生器来模拟负载瞬态压摆率。 那么您将看到巨大的改进。 板载动态负载原理图如下所示、供您参考。

    希望这对您有所帮助

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    我知道在转换器侧添加400uF ECAP 可能没有帮助、

    但是、您能否解释一下为什么原始 MLCC 44uF 在转换器点(而不是在负载点)仍然具有较大的过冲、

    MLCC 具有较小的 ESR、我谈论的是转换器侧而不是负载侧、因此 不应在转换器侧考虑长电缆效应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    由于中国国庆节假期、我们的团队将在本周六之前回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    您的压摆率非常快1.5A/50ns、即30A/us。 通常、对于负载点、负载瞬态压摆率约为1A/us。  因此、即使在转换器侧、转换器也无法响应如此快速的负载变化、以保持44uF MLCC 的恒定输出电压。 这就是您看到大过冲或下冲的原因。 您可以使用数据表中的公式计算此应用所需的最小输出电容。

    TPS62933的应用工程师将在2022年10月8日继续为您提供支持。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    一个问题紧急、

    您可以看到、在红线之间、负载电流尚未改变、

    如果目前还没有电流差、为什么已经存在过冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    从两个月到国庆节假期、我们已经走出实验室了。 我的团队将于8月10日之前回复您、感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred

    您在哪里捕获了输出和电流? 您捕获的 Vout 是否靠近 LED 侧? 负载电流来自 Eload?

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    如果我在 TPS62933的输出端有88uF 的电容,为了使 LED 系统具有更好的瞬态,您是否建议将所有电容都放置在接近 LED 负载或靠近转换器输出的位置?

    或者我向两侧均匀地分割?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred

    建议将电容器放置在靠近 LED 侧的位置、因为您最关心的是 LED 的输入电压。  

    希望这对您有所帮助。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    那么、您是说转换器侧根本没有电容器、是否有副作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    我的同事将在下周一之前给您回复!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred

    让我在此确认一下、您的意思是总88uF 电容器用于转换器的输出电容器和 LED 的输入电容器? 我想您会在应用中再添加一个88uF 的电容。 如果是总电容器、请 拆分为两侧。 首先、考虑转换器侧、确保转换器稳定工作。  然后检查 LED 侧、 考虑到电缆的长度、在此处添加一些电容器。 我不能说电容应该均匀地拆分、因为它与长度、负载瞬态性能、稳定性能相关...但在 LED 侧添加更多电容可能有助于此处的负载瞬态性能。

    希望这对您有所帮助。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

     我的意思是总计为88uF。

    你会给出一个方向、

    如果电缆长度较长、我应该在 LED 侧放置更多电容器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred

    转换器的输出需要44uF、因此、您可以将另44uF 用于 LED 侧。

    希望这对您有所帮助。

    BR

    Ruby