大家好、
我的客户注意到瞬态过冲非常大(10V)。
压摆率约为1.5A/50ns、非常快。 我已经在我们的 EVM 上添加了额外的400uF E-cap、但 过冲完全没有变化。
我们的 EVM 和客户的 LED 板(LED 和 LED 驱动器)之间有一条电缆。
我应该 将400uF 放置在靠近 TPS62933或 LED 的位置以帮助实现瞬态响应吗?
或者、它不是关于位置、我们需要采用另一种方法?
BTW、ON-SEMI 的控制器 NCP1034可以通过瞬态、但控制器与 LED 驱动器 IC 位于同一电路板上、不确定这是否是根本原因?
此致、
Fred