This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVH431:AM572X 的钳位电路

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVH431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/892293/tlvh431-clamp-circuits-for-am572x

器件型号:TLVH431

大家好、

我的客户正在使用 AM572X EVM、并在#5页中找到 TLVH431作为附件、您能否帮助展示此电路的工作原理以及我们为什么需要此电路?

谢谢。

 e2e.ti.com/.../ARM-MPU-AM572X-Industrial-EVM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    TLVH431基本上是一款智能齐纳二极管、比齐纳二极管更精确、Iq 更低。

    在这种情况 下、它们用于钳制或调节两个电源轨之间的电压。 电压差根据增益电阻器 R895/R897和 R899/R901进行设置。

    由于 TLVH431只能灌入70mA 电流、因此 PNP 旨在提高器件的灌电流能力。

    这里是 ARM MPU 的主要原因