This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:输出电流

Guru**** 2580785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873396/tps61322-output-current

器件型号:TPS61322

大家好、团队、

下面我对 TPS61322有一些疑问:

1)什么是持续输出电流?

2) •数据表中提到的最小开关峰值电流限制是多少?

此致、

MIT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 MIT:

    我知道您要求提供数据或短语的含义吗?

    1 )持续输出电流是多少?

    我很困惑。 您能否用更详细的信息解释这些问题?

     2) •数据表中提到的最小开关峰值电流限值是多少?

    TPS61322为0.5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要求说明这种含义。

    此致、

    MIT  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 MIT:

    明白了~

    1)什么是持续输出电流?

    它表示输出侧负载的电流、并假设它稳定且连续。 (例如、在输出侧连接恒定电阻)

    2) •数据表中提到的最小开关峰值电流限制是多少?

    对于升压转换器、峰值电流是电感的电流。 转换器将限制峰值以保护器件。 但是、该值会因温度和制造等不同条件而变化、因此它具有最小和最大容差。